主题中讨论的其他器件:SysConfig、
您好、
继续先前的查询,
使用 SDK 5.20工具11.1使用多角色项目、
它们是配对问题,当与第三方 BLE 应用程序连接时,如"LightBlue、Blescanner、NRFconnect "配对弹出窗口出现,并能够配对,
但我们创建了自己的应用程序,用于连接设备,此时弹出窗口未从移动设备启用(GATT 正在连接(所有服务都在工作)。
这是 IO 功能的配置。
这是它显示的无法与该设备通信的方式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
继续先前的查询,
使用 SDK 5.20工具11.1使用多角色项目、
它们是配对问题,当与第三方 BLE 应用程序连接时,如"LightBlue、Blescanner、NRFconnect "配对弹出窗口出现,并能够配对,
但我们创建了自己的应用程序,用于连接设备,此时弹出窗口未从移动设备启用(GATT 正在连接(所有服务都在工作)。
这是 IO 功能的配置。
这是它显示的无法与该设备通信的方式。
您好!
感谢您与我们联系。
根据 SysConfig 共享配置、CC2642器件似乎配置为等待手机发出的配对请求。 我想您的应用没有发送此类配对请求(要么是有意发送、要么通过访问需要配对的 GATT 特性发送)、这会导致出现所述行为。
为了改变这种行为、我建议实施以下两个要素之一:
1-通过将配对模式设置为"启动配对请求"、将 CC2642配置为启动配对请求
2-配置您的移动应用以启动配对或访问需要配对的 GATT 特性
我希望这将有所帮助、
此致、
尊敬的 Abinesh:
配对和弹出窗口工作
太棒了! 干得不错!
,但在弹出窗口前 无法与 DEVICEID 通信 [/报价]我猜这是因为 CC2642R 器件会启动配对过程。 如果您希望能够通过未经身份验证的未加密链接进行通信、则应考虑更改。 否则,我恐怕你必须等待配对过程的结束。
对于提到的配对问题、我建议打开一个新的主题、在其中列出了导致配对问题的手机型号和操作系统版本。 为了获得更快的帮助、我建议使用未修改的 multirole 或 simple_peripheral 示例和 SimpleLink Connect 移动应用程序重现配对问题。 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP
如果可用、请提供显示问题的蓝牙监听器跟踪。我希望这将有所帮助、
此致、