This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:未通过连接的移动设备启用配对弹出窗口

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1356288/cc2642r-pairing-popup-is-not-enabling-from-connected-mobile

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、

继续先前的查询,

e2e.ti.com/.../5171772

使用 SDK 5.20工具11.1使用多角色项目、

它们是配对问题,当与第三方 BLE 应用程序连接时,如"LightBlue、Blescanner、NRFconnect "配对弹出窗口出现,并能够配对,

但我们创建了自己的应用程序,用于连接设备,此时弹出窗口未从移动设备启用(GATT 正在连接(所有服务都在工作)

  这是 IO 功能的配置。

 这是它显示的无法与该设备通信的方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    根据 SysConfig 共享配置、CC2642器件似乎配置为等待手机发出的配对请求。 我想您的应用没有发送此类配对请求(要么是有意发送、要么通过访问需要配对的 GATT 特性发送)、这会导致出现所述行为。

    为了改变这种行为、我建议实施以下两个要素之一:

    1-通过将配对模式设置为"启动配对请求"、将 CC2642配置为启动配对请求

    2-配置您的移动应用以启动配对或访问需要配对的 GATT 特性

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我们已经尝试了这种方法,但我们有两个弹出窗口.

    1.弹出窗口  

     

    2.弹出窗口  

    谢谢。此致、

    钱德拉·谢卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    伟大的进步!

    现在感觉系统的两个部分实际上可能需要不同类型的配对。 第二对似乎是由要求认证的系统的一部分请求的。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement

    配对和弹出窗口工作,但在弹出窗口之前 无法与 DEVICEID 通信 然后启动弹出窗口

     

    在某些移动设备中、配对失败、任何不配对的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abinesh:

    Clement 目前正在度假 、将  按收到论坛帖子的顺序和优先级在5月21日星期二回复这些帖子。   感谢您的耐心。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    配对和弹出窗口工作

    太棒了! 干得不错!

    ,但在弹出窗口前 无法与 DEVICEID 通信 [/报价]

    我猜这是因为 CC2642R 器件会启动配对过程。 如果您希望能够通过未经身份验证的未加密链接进行通信、则应考虑更改。 否则,我恐怕你必须等待配对过程的结束。

    对于提到的配对问题、我建议打开一个新的主题、在其中列出了导致配对问题的手机型号和操作系统版本。 为了获得更快的帮助、我建议使用未修改的 multirole 或 simple_peripheral 示例和 SimpleLink Connect 移动应用程序重现配对问题。 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP
    如果可用、请提供显示问题的蓝牙监听器跟踪。

    我希望这将有所帮助、

    此致、