请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 CCS 版本: 12.7.0
SDK 版本:7.40.00.64
项目: Basic_ble
我当前使用 CC2340作为测试的中心、但发现在调试模式下 RTC 不工作。 如何启动 RTC? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS 版本: 12.7.0
SDK 版本:7.40.00.64
项目: Basic_ble
我当前使用 CC2340作为测试的中心、但发现在调试模式下 RTC 不工作。 如何启动 RTC? 
您好、Ryan Li:
我希望你们做得好。 我打开了7.40 SDK gpioshutdown 示例工程、并进入调试模式(不按 Play)、并查看了 RTC 寄存器。 我的寄存器显示 TIME8U 字段正在更新(显示器件正常运行时间):

我可以在你的图像中看到你的图像卡在零、并且你不断刷新。
您能否打开其中一个 SDK 示例工程(empty 或 gpioshutdown)、然后查看 RTC 是否在调试模式下进行了与我上面的图像类似的更新?
您使用的是 Launchpad 还是定制电路板?
谢谢。
A·F