This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:RTC 寄存器使能

Guru**** 2594050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1364463/cc2340r5-rtc-register-enable

器件型号:CC2340R5

CCS 版本: 12.7.0
SDK 版本:7.40.00.64
项目: Basic_ble

我当前使用 CC2340作为测试的中心、但发现在调试模式下 RTC 不工作。 如何启动 RTC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Li:

    我希望你们做得好。 我打开了7.40 SDK gpioshutdown 示例工程、并进入调试模式(不按 Play)、并查看了 RTC 寄存器。 我的寄存器显示 TIME8U 字段正在更新(显示器件正常运行时间):

    我可以在你的图像中看到你的图像卡在零、并且你不断刷新。  

    您能否打开其中一个 SDK 示例工程(empty 或 gpioshutdown)、然后查看 RTC 是否在调试模式下进行了与我上面的图像类似的更新?

    您使用的是 Launchpad 还是定制电路板?  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已经解决了这个问题。 我发现此定制板的 CC2340是旧型号。 我将其替换为新的 CC2340R5RGE、此时 RTC 寄存器可以正常运行。

    谢谢