This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F

Guru**** 2593990 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1360325/cc2640r2f-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

您好、专家!

我看到这个 ADC 基准电压是4.3V。  CC2640R2的 ADC 引脚是否可以直接连接到4.2V 锂电池的输出? 或者我们是否仍然需要外部分压器来检测4.2V 的电池电压?  谢谢!

此致。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是不可能的、因为 ADC 是内部的、不支持外部基准电压。

    来自 TRM:

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子


    我想知道 CC2640R2的 ADC IO 端口是否可以直接连接到4.2V 电池输出。 如果不起作用、则需要添加一个外部分压电阻器、这将增加功耗。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    最大输入为4.2V、因此您需要降低它的规模。 您的意图是什么? 如果是电池监控、则 CC2640R2F 具有一个内置外设。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否指的是电池监控器的这个模块? 在我的系统中、VDDS 由3.3V LDO 通过4.3V 锂电池供电。 因此我无法使用该模块直接检查4.3V 电池电压。 谢谢!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、您可以选择使用分压器或外部 ADC 直接监控电池。

    Bun