请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 您好、专家!
我看到这个 ADC 基准电压是4.3V。 CC2640R2的 ADC 引脚是否可以直接连接到4.2V 锂电池的输出? 或者我们是否仍然需要外部分压器来检测4.2V 的电池电压? 谢谢!
此致。
亚历克斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.