请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
大家好、
我的客户正在寻找 工作电压为1.5V 的 BLE5.x 射频 SOC。
请帮助检查:
1. 未来 TI 是否会有工作电压为1.5V 的 BLE5 IC?
2.TI 升压 IC P/N、用于1.5V 电池以驱动 CC2340R5
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.