This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:工作电压1.5V

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1365961/cc2340r5-operating-voltage-1-5v

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好、  

我的客户正在寻找  工作电压为1.5V 的 BLE5.x 射频 SOC。

请帮助检查:

1.   未来 TI 是否会有工作电压为1.5V 的 BLE5 IC?

2.TI 升压 IC P/N、用于1.5V 电池以驱动 CC2340R5

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我尚不了解即将推出的支持1.5V

    如需获取有关升压转换器的建议、请在相关的 E2E 论坛上发布消息(抱歉、超出了我们的专业领域)。

    谢谢。

    杰克