请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
我的客户正在使用 HCI_EXT_SetRxGainCmd 以增大范围、它的确有效、但使用高增益接收器是否有任何取舍? 它是否会影响短距离性能? CC2340是否仍然能够通过高增益接收器满足射频法规要求?
此致、
沭阳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我的客户正在使用 HCI_EXT_SetRxGainCmd 以增大范围、它的确有效、但使用高增益接收器是否有任何取舍? 它是否会影响短距离性能? CC2340是否仍然能够通过高增益接收器满足射频法规要求?
此致、
沭阳
尊敬的 Clement:
感谢您的回答。
该 SDK 为 7_40_00_64。
测试方法:在接地开路时、同时使用四个相同的模块、将模块分为两组。 一组将接收增益设置为 HCI-EXT-RX_GAIN-HIGH、另一组设置为 HCI-EXT-RX_GAIN-STD。 同时、在相同的条件下、发现设置为 HCI-EXT-RX_GAIN-HIGH 的组之间的通信距离约为140米、设置为 HCI-EXT-RX_GAIN-STD 的组之间的通信距离约为100米。