This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340的 HCI_EXT_SetRxGainCmd

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366028/cc2340r5-hci_ext_setrxgaincmd-for-cc2340

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我的客户正在使用 HCI_EXT_SetRxGainCmd 以增大范围、它的确有效、但使用高增益接收器是否有任何取舍? 它是否会影响短距离性能? CC2340是否仍然能够通过高增益接收器满足射频法规要求?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    感谢您与我们联系。

    您能否向我介绍客户执行测试的方式? 使用的是哪种 SDK?

    我提出问题的原因是、HCI_EXT_SetRxGainCmd 命令预计不会对 CC2340Rx 器件产生任何影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢您的回答。

    该 SDK 为 7_40_00_64。

    测试方法:在接地开路时、同时使用四个相同的模块、将模块分为两组。 一组将接收增益设置为 HCI-EXT-RX_GAIN-HIGH、另一组设置为 HCI-EXT-RX_GAIN-STD。 同时、在相同的条件下、发现设置为 HCI-EXT-RX_GAIN-HIGH 的组之间的通信距离约为140米、设置为 HCI-EXT-RX_GAIN-STD 的组之间的通信距离约为100米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息。

    如前所述、调用 HCI_EXT_SetRxGainCmd 预计不会影响无线电性能。 RF 认证不受此功能的影响。

    此致、