请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
大家好!
我想知道 CC2340R5中 GPIO 内部上拉和下拉电阻的值。 数据表中未提供它们。
技术参考手册还提到了 以下内容:"用于 DIO 配置的可编程控制:–弱上拉或下拉电阻器"
什么是弱上拉或下拉?
提前感谢您的帮助!
此致、
TIL
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
GPIO 上拉/下拉强度由数据表中的电流定义(请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2340r5.pdf 中的8.19.4)。 我们在建议工作电压1.8V 和3.8V 两端指定拉电流。

此处提到的 TRM 适用于与 GPIO 以外的外设一起使用的 DIO 以及 GPIO 外设。
Br、
杰克