This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:内部上拉/下拉值

Guru**** 2590110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366168/cc2340r5-internal-pullup-pulldown-values

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好!

我想知道 CC2340R5中 GPIO 内部上拉和下拉电阻的值。 数据表中未提供它们。

技术参考手册还提到了 以下内容:"用于 DIO 配置的可编程控制:–弱上拉或下拉电阻器"  

什么是弱上拉或下拉?

提前感谢您的帮助!

此致、

TIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GPIO 上拉/下拉强度由数据表中的电流定义(请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2340r5.pdf 中的8.19.4)。 我们在建议工作电压1.8V 和3.8V 两端指定拉电流。

    此处提到的 TRM 适用于与 GPIO 以外的外设一起使用的 DIO 以及 GPIO 外设。

    Br、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    谢谢! 电阻变量是电阻 值吗?您能给我一个电阻值吗?

    此致、

    TIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如数据表中所示、它是变量。 对于电阻值、只需使用欧姆定律。 例如、1.8V VDDS 时的典型 GPIO 上拉电流为65.84uA、因此等效电阻为27.3k Ω。 如果您需要更精确的静态值或更强的拉动电阻、例如 I2C、则建议选择合适的外部电阻。

    杰克