This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:重要部分启动 FFF1的通知函数时、有时没有响应、但回调成功执行。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1367754/cc2340r5-central-sometimes-there-is-no-response-when-starting-the-notification-function-of-fff1-but-the-callback-is-executed-successfully

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

CCS 版本:12.7.0

SDK 版本:7.40.00.64

示例项目: basic_ble

在测试 CC2340的通知功能作为中央启动外围器件的特征值(FFF1)时、有时在启动后无法读取 FFF1的0x2902。


左侧的图片显示了无法读取数据时的监控窗口。 "check_method"数组用于在连接期间存储外设设备上的"方法"。 "fff1_Noti_rsp"存储 GATT_ReadCharValue ()的返回值。  
右侧的图片显示​​可以成功读取大多数返回值。




PS。 已为外围设备的 FFF1启用通知、并已确认蓝牙连接和通信可正常使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 您能否验证在8.10 SDK 中是否出现了此相同行为? SDK 版本中进行了多项修复和改进、可能会影响您看到的行为。

    此致、

    1月