请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
CCS 版本:12.7.0
SDK 版本:7.40.00.64
示例项目: basic_ble
在测试 CC2340的通知功能作为中央启动外围器件的特征值(FFF1)时、有时在启动后无法读取 FFF1的0x2902。




左侧的图片显示了无法读取数据时的监控窗口。 "check_method"数组用于在连接期间存储外设设备上的"方法"。 "fff1_Noti_rsp"存储 GATT_ReadCharValue ()的返回值。
右侧的图片显示可以成功读取大多数返回值。 

PS。 已为外围设备的 FFF1启用通知、并已确认蓝牙连接和通信可正常使用。