This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:如何在 SPI 中将默认 CS 引脚行为更改为其他手动 CS 引脚多从模式

Guru**** 2767175 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1372413/cc2652r7-how-to-change-default-cs-pin-behavior-to-other-manual-cs-pin-multiple-slave-mode-in-spi

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

并附有从 SPI 中四线配置获得的图像。 在此图中、将 CS 引脚连接到通道0。使用 SysConfig 文件、将 CS 引脚设置为 DIO29。 在每个8位 CS 引脚中、当使用代码配置 SPI 时、它会自动设置为高电平和低电平、但我需要使用这种多从模式。 在 ti 资源探索中、请使用 spimaster。 例如、使用了 另一个引脚来主控就绪引脚、但我只需要使用四个。  引入抖动。 我可以为从器件的其他 CS 引脚配置正常 GPIO、但如何与时钟同步、并 每8个脉冲启用该 GPIO。 是否有任何简单的方法可以做到这一点?

.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您向我们提出问题、

    您能否提供您正在使用的 SDK 版本、以及能否在 SysConfig 中共享 SPI 配置?

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V_6.40.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tharusha、您好!

    如果要保留4引脚 SPI 模式 、则需要禁用 ti_drivers_config.c 的 SysConfig 生成功能、并将版本复制到项目中、以便您可以根据需要更改 spiCC26X2DMAHWAttrs.csnPin 的值。  然后在运行时、代码将关闭 SPI 驱动器、更改  spiCC26X2DMAHWAttrs csnPin、并使用新设置重新打开 SPI 驱动器。  这可能非常麻烦、需要消耗额外的 MCU 周期。

    更简单的方法是改用3引脚 SPI 模式、并在代码中将 CS 引脚作为 GPIO 手动控制。

    此致、
    Ryan