主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
并附有从 SPI 中四线配置获得的图像。 在此图中、将 CS 引脚连接到通道0。使用 SysConfig 文件、将 CS 引脚设置为 DIO29。 在每个8位 CS 引脚中、当使用代码配置 SPI 时、它会自动设置为高电平和低电平、但我需要使用这种多从模式。 在 ti 资源探索中、请使用 spimaster。 例如、使用了 另一个引脚来主控就绪引脚、但我只需要使用四个。 引入抖动。 我可以为从器件的其他 CS 引脚配置正常 GPIO、但如何与时钟同步、并 每8个脉冲启用该 GPIO。 是否有任何简单的方法可以做到这一点?
.