请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
你(们)好
我‘了一个可实现此功能的应用:该器件通过蓝牙或 BLE 连接到计算机、被计算机识别为串行端口、并可以使用"PuTTy"进行调试。
哪些 TI 芯片支持此功能? 使用的协议是什么?
此致、
TDY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我‘了一个可实现此功能的应用:该器件通过蓝牙或 BLE 连接到计算机、被计算机识别为串行端口、并可以使用"PuTTy"进行调试。
哪些 TI 芯片支持此功能? 使用的协议是什么?
此致、
TDY
您好!
很抱歉耽误你的时间、
能否详细说明具体用例、您的目标是仅写入数据还是阅读? 您是否只需要此功能用于调试?
我希望这将有所帮助、
Tanguy
你(们)好
我想开发一些可以通过 BLE 连接到计算机的物联网模块、连接完成后、计算机会将其识别为串行端口。 这样计算机就可以发送一些简单的命令(AT)来通过"putty"控制模块,模块是供电子工程师使用的,串行端口助手是电子工程师最熟悉的软件,如果它可以被识别为串行端口,物联网模块的使用就会变得容易。
关键是、当通过 BLE 连接到计算机时、模块是否可以被识别为串行端口。
此致、
TDY