This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:计算机如何将通过蓝牙连接到计算机的器件识别为串行端口

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1373565/cc2340r5-how-a-device-connected-to-a-computer-via-bluetooth-can-be-recognised-by-the-computer-as-a-serial-port

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

你(们)好

我‘了一个可实现此功能的应用:该器件通过蓝牙或 BLE 连接到计算机、被计算机识别为串行端口、并可以使用"PuTTy"进行调试。
哪些 TI 芯片支持此功能? 使用的协议是什么?

此致、
TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、

    能否详细说明具体用例、您的目标是仅写入数据还是阅读? 您是否只需要此功能用于调试?

    请看一下  

    我希望这将有所帮助、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、我的答案已编辑。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想开发一些可以通过 BLE 连接到计算机的物联网模块、连接完成后、计算机会将其识别为串行端口。 这样计算机就可以发送一些简单的命令(AT)来通过"putty"控制模块,模块是供电子工程师使用的,串行端口助手是电子工程师最熟悉的软件,如果它可以被识别为串行端口,物联网模块的使用就会变得容易。
    关键是、当通过 BLE 连接到计算机时、模块是否可以被识别为串行端口。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要被识别为串行端口、您需要在 GATT 表中使用"串行端口"服务、我建议您查看" 分配号码" 文档、如果没有适合您需要的服务、您必须自己实施。 您还需要终端设备上的驱动程序来识别此服务并为您创建一个 COM 端口。

    此致、
    Tanguy