This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于启用 GATT 通知(SDK 版本8.10.00.55)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1373326/cc2340r5-regarding-enabling-gatt-notifications-sdk-version-8-10-00-55

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我已添加自定义服务、并希望从客户端设备启用 GATT 通知。

但是、我看不到启用它的选项。 (仅显示读取选项)

我已在服务器端配置 GATT DB、如下所示、但仍然看不到如何启用通知。

此致。

Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasikraj:  

    首先、是尝试创建 GATT 服务作为外设还是中央设备? 此外、您是否正在使用示例项目、如果是、是哪个项目?  

    您能否提供有关每个 pValue 设置为什么的更多信息?  

    我仍在研究这个问题、希望星期三能够作出更彻底的回应。   

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    即外设角色和添加为服务器的 GATT 服务。 我正在尝试启用来自客户端设备的通知。 (例如、NRF Connect 应用程序)

    它基于"Simple GATT Profile"示例工程。

    关于 pValue、从哪个函数获得?

    此致。

    Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasikraj:  

    我道歉,我正在寻找特征1声明的 pValue 或 DIAGPROFILE_Char1Props 的值。 要将此值设置为什么值? 对于通知、应将其设置为 GATT_PROP_NOTIFY。 请阅读更多相关信息 API 参考.  

    此外、您可以在 Basic_BLE 示例项目中看到此行为。 要查找此内容、请导航至  通用  ->  模式  ->  simple_gATT  ->  simple_gatt_profile.c . 此文件包含 Basic_BLE 工程的所有 GATT 声明。 此处是特性4的一个示例、它允许进行通知。  

    请告诉我这是否有帮助!  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    不幸的是,我错误地将此线程设置为"已解决",我现在无法撤消此线程。

    关于  DIAGPROFILE_Char1Props 的值、此位已设置为 GATT_PROP_NOTIFY 。 我也希望这是读写的。

    此致。

    Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasikraj:  

    客户端特征配置 UUID 通常用于启用通知。 为此、特性必须具有一些附加代码来完全启用通知。 此操作已在 Basic_BLE 示例项目中完成。  

    此外、客户端特征配置 UUID 通常不会启用写入命令。 启用读取以检查是否启用了通知。

    您是否需要写入 CCC?  

    此外、在主服务正下方的特性上、是否有通知按钮? 三个箭头朝下的按钮? 此外、您可以使用 SimpleLink Connect 应用程序尝试此操作吗?  

    请告诉我这是否有帮助!

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    现在、我已添加具有特征(128位 uuid)的自定义服务、该服务也需要写入/读取和通知。

    在自定义特征上、我会看到三个箭头、但点击时会出现错误。 我收到的一般状态为通知已禁用。

    我可以写入和读取此 uuid、但我无法启用此通知。

    此致。

    Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasikraj:  

    您能告诉我为什么需要写入客户端特征配置 UUID 吗?  

    此外、您是否使用 simple_gatt_profile.c 中的代码启用通知? 使用 simple_gatt_profile.c 并使用 CCC 创建特征声明时、我能够读取/写入和启用通知。 我使用 simple_gatt_profile.c 框架完成了这一操作。  

    您能否尝试将 Characteristic Declaration、Client Characteristic Configuration UUID 和 Characteristic Description 设置为 GATT_permit_Read Only? 另外、此特征声明使用的句柄是什么?  

    CCC 不应使用写入命令。 应通过特征声明启用读取/写入命令、然后通过 CCC 处理通知。  

    如果这有帮助、请告诉我。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasikraj:  

    此外、请在 CC26XX 的自定义配置文件 SLA 中阅读有关 CCCD 的信息。 该器件不同、但这些信息对于该问题仍然很有价值。  

    谢谢!  

    Isaac