Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2640R2F
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们是 Wipro BQTF 的一部分、我们使用此(LAUNCHXL-CC2640R2)板进行蓝牙无线电测试、我的问题是该板是否支持 LE 协议?
我们已尝试运行 LE 协议、工具也通过了相同的测试、但在进行认证时、没有任何 LE 测试用例通过、请对此提供支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们是 Wipro BQTF 的一部分、我们使用此(LAUNCHXL-CC2640R2)板进行蓝牙无线电测试、我的问题是该板是否支持 LE 协议?
我们已尝试运行 LE 协议、工具也通过了相同的测试、但在进行认证时、没有任何 LE 测试用例通过、请对此提供支持。
您好!
CC2640R2应该能够用于蓝牙认证。 我们有几份不同的应用报告、这些报告对于认证很有帮助。 执行 BLE 认证测试时、应使用 host_test 作为映像。 这使您能够控制器件并执行 BLE 认证所需的测试
此致、
1月
尊敬的 Rithesh:
是的、CC2640R2支持低功耗蓝牙协议。 应用于蓝牙测试的固件是 HOST_TEST。 SDK 中已有以下目录中的十六进制文件:
对于 BLE4.2:{SDK_INSTALL_DIR}\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\hexfiles
对于 BLE5:{SDK_INSTALL_DIR}\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles
此致、
1月
尊敬的 Rithesh:
如果 SDK 安装在默认目录中、则应位于 C 驱动器中。 例如、最新的 SDK 将位于:
C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03
然后、BLE5目录将位于:
C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles
此致、
1月
尊敬的 Rithesh:
没问题! 我们提供了一些说明、介绍如何使用 host_test 刷写 CC2640R2F 器件、以及如何通过 btool 对其进行连接。 相关说明可在 Connexions SimpleLink Academy 模块的"任务2 -使用 BTool 进行主机测试"中找到
此致、
1月