This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2F

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1371405/launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2f

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件: CC2640R2F

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是 Wipro BQTF 的一部分、我们使用此(LAUNCHXL-CC2640R2)板进行蓝牙无线电测试、我的问题是该板是否支持 LE 协议?

我们已尝试运行 LE 协议、工具也通过了相同的测试、但在进行认证时、没有任何 LE 测试用例通过、请对此提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2640R2应该能够用于蓝牙认证。 我们有几份不同的应用报告、这些报告对于认证很有帮助。 执行 BLE 认证测试时、应使用 host_test 作为映像。 这使您能够控制器件并执行 BLE 认证所需的测试

    如何认证您的蓝牙产品

    配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件

    如何利用蓝牙产品执行射频无线电测试

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认器件是否支持 LE 协议(LL 或4.0 HCI)。 如果我们需要配置或需要刷写任何固件、您能否提供适用的固件。

    此致、

    Rithesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rithesh:

    是的、CC2640R2支持低功耗蓝牙协议。 应用于蓝牙测试的固件是 HOST_TEST。 SDK 中已有以下目录中的十六进制文件:

    对于 BLE4.2:{SDK_INSTALL_DIR}\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\hexfiles

    对于 BLE5:{SDK_INSTALL_DIR}\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    您能帮助我了解如何访问提供的目录吗?

    此致、

    Rithesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rithesh:

    如果 SDK 安装在默认目录中、则应位于 C 驱动器中。 例如、最新的 SDK 将位于:

    C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03

    然后、BLE5目录将位于:

    C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(一月)好  

    我已安装应用程序、现在我可以访问提供的目录了、您能告诉我们固件刷写需要遵循的后续步骤是什么吗?

    此致、

    Rithesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rithesh:

    没问题! 我们提供了一些说明、介绍如何使用 host_test 刷写 CC2640R2F 器件、以及如何通过 btool 对其进行连接。 相关说明可在 Connexions SimpleLink Academy 模块的"任务2 -使用 BTool 进行主机测试"中找到

    此致、

    1月