This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:在 CC2642R 返回 ACK 至复位请求后可能检测到噪声。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1368959/cc2642r-noise-may-be-detected-after-cc2642r-returns-ack-to-reset-request

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件: CC2538

工具与软件:

尊敬的支持团队:


我们正在使用 CC2642R 开发产品。
前几天、我们的客户针对固件下载提出如下建议:
---------------
我们按照以下步骤下载固件(根据)
"CC2538/CC26x0/CC26x2串行引导加载程序接口"规格。

[CONNECT]->[擦除闪存范围]->[写入闪存范围]->[计算 CRC32]->[复位]

在最后一个"复位"步骤中、主 CPU 侧向 CC2642R 发送"CMD RESET"、并期望收到 ACK、可能不会收到它。
(但固件下载成功)
---------------
因此、我们使用示波器在 OK case (receive ACK)和 NG case (不接收 ACK)之间比较波形。
然后、我们发现了一个明显的区别:在 NG 情况下、在 CC2642R 发送 ACK (0x00 0xcc)后立即检测到噪声。

我们尚不知道是谁产生了噪声、但我们认为该噪声会影响这一结果。

[问题]
1.如果您有类似的案例报告,您会与我们分享吗?
2.发送 ACK 后 CC2642R 的行为是怎样的? (只进行复位?)
3.发送 ACK 后、CC2642R 实际复位需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    有人能评论一下吗?
    如果我的解释不足、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这方面的延误。

    客户是在 Launchpad 还是在他们的测试板上进行测试?

    我将在我这边的 LP 上测试这一点、并将很快对您进行更新。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、我的客户使用 CC2642R 来测试他们的产品。
    我会尝试使用 LaunchPad 进行测试、但可能很难重现测试。 
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第页 S:
    我们认为不是 CC2642R 的原因很可能是有原因的。 
    您可以回答第一个问题吗?

    >[问题]
    >1. 如果您有类似的案例报告、您会与我们分享吗?
    >2. 发送 ACK 后 CC2642R 的行为是怎样的? (只进行复位?)
    >3. 发送 ACK 后、CC2642R 实际复位需要多长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试了 LP、但没有看到噪声问题以及关于问题1的问题。 (据我所知)我没有看到类似的问题。

    我也邀请了工具团队的一名成员来提供反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队:

    感谢您的测试。
    我知道没有类似的情况。

    我们的客户会问:"CC2642R 在收到复位请求后会执行什么操作?" 我想回答这个问题。
    "Return ACK and Perform reset operation"(返回 ACK 并执行复位操作)是正确的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发送 ACK 后、将发生以下情况:

    写入   AON_PMCTL:DBG。 RESET_DEBUGEN=1;

    写入 AON_PMCTL:RESETCTL。 SYSRESET= 1;

    while ();

    此外、您可以在屏幕截图中标记信号吗? 黄色迹线是什么?

    看起来粉红色迹线无法在有故障的电路板中一直拉低。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    >此外、您是否可以在屏幕捕获中标记信号? 黄色迹线是什么?

    我附上了一个屏幕截图、添加了标签。 这对您有帮助吗?

    >看起来粉色迹线并不会在有故障的电路板中一直拉低。

    您是指下方屏幕截图中指定的间隙?
    (参见红色方形)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持团队:

    如上所述、我最近发布了其他信息。
    你能给我任何其他的发现吗?


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    主机侧复位线路不应有噪声。 我们能看到设计相关部分的原理图吗? 主机线路上的噪声是否是罪魁祸首?

    复位线路是否稳定?

    谢谢