Thread 中讨论的其他器件: CC2538
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我们正在使用 CC2642R 开发产品。
前几天、我们的客户针对固件下载提出如下建议:
---------------
我们按照以下步骤下载固件(根据)
"CC2538/CC26x0/CC26x2串行引导加载程序接口"规格。
[CONNECT]->[擦除闪存范围]->[写入闪存范围]->[计算 CRC32]->[复位]
在最后一个"复位"步骤中、主 CPU 侧向 CC2642R 发送"CMD RESET"、并期望收到 ACK、可能不会收到它。
(但固件下载成功)
---------------
因此、我们使用示波器在 OK case (receive ACK)和 NG case (不接收 ACK)之间比较波形。
然后、我们发现了一个明显的区别:在 NG 情况下、在 CC2642R 发送 ACK (0x00 0xcc)后立即检测到噪声。
我们尚不知道是谁产生了噪声、但我们认为该噪声会影响这一结果。
[问题]
1.如果您有类似的案例报告,您会与我们分享吗?
2.发送 ACK 后 CC2642R 的行为是怎样的? (只进行复位?)
3.发送 ACK 后、CC2642R 实际复位需要多长时间?