This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我们有一个带 CC2674R10的定制板、可通过 SPI 控制 TCAN4550 CAN 芯片。
SimpleLink SDK 中包含的 TI 驱动程序似乎支持此星座图、 可通过 SysConfig 进行配置。
但是、显然不适用于 CC2674:配置此 μ µC 时、SysConfig 中的"TI Drivers"下没有"CAN"。
对于采用 CC2652 SysConfig 的工程、该工程具有 TI 驱动程序"CAN"、可按预期进行配置。
问题:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77不支持 CC2674的 CAN 吗?
如果是、这将很快得到解决吗?
如果没有、是否有为 CC2674配置 CAN 驱动器的权变措施?
此致、
沃尔夫冈
不、它不是汽车产品。
是否有计划 在 SysConfig 中支持 CC26x4的 CAN?
是否有计划 在 SysConfig 中对 CC26x4提供 CAN 支持?
现在,不是
请注意、您仍然可以使用已启用的器件项目(例如 CC26x2)生成类似的代码、然后将生成的代码复制到 CC26x4项目(根据需要调整引脚)。
谢谢、这正是我选择的路线(使用 CC2652)。
但是、每次 SysConfig 重新生成其配置代码时、都需要进行手动操作(在 GPIO 引脚上)。 这种做法违背了 SysConfig 的目的。
我懂了。 这是电流限制、我已将该线程传递给开发团队进行考虑。