This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:SimpleLink SDK 7_40_00_77中的 CAN 驱动程序支持

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, CC2674R10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1376324/cc2674r10-can-driver-support-in-simplelink-sdk-7_40_00_77

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:TCAN4550、、 SysConfig

工具与软件:

大家好!

我们有一个带 CC2674R10的定制板、可通过 SPI 控制 TCAN4550 CAN 芯片。

SimpleLink SDK 中包含的 TI 驱动程序似乎支持此星座图、 可通过 SysConfig 进行配置。
但是、显然不适用于 CC2674:配置此 μ µC 时、SysConfig 中的"TI Drivers"下没有"CAN"。
对于采用 CC2652 SysConfig 的工程、该工程具有 TI 驱动程序"CAN"、可按预期进行配置。

问题:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77不支持 CC2674的 CAN 吗?
如果是、这将很快得到解决吗?
如果没有、是否有为 CC2674配置 CAN 驱动器的权变措施?

此致、
沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我们发现 SDK 确实不支持 CAN 来支持 CC2674:

    那里没有 CC26XX 或 CC26X4。
     问题仍然存在:

    1.这会很快修复吗?

    2.是否有权变措施可以同时为 CC2674配置 CAN 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

     C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77\source\ti\drivers\can.h 中介绍了 CAN 驱动程序的用法

    我确实看到了同样的内容、这不能添加到 SysConfig 中、并将与驱动程序团队进行核实。

    将在5个工作日内再次更新。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    谢谢您、我在 CAN.h resp 中使用示例。 可以将 doxygen 文档作为起点。

    BTW:如果 TI 能修复此示例、使其编译时不会出现错误(缺少一些变量声明)、那会很好。

    此致、
    沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    我收到了司机团队的回复。

    您看到的行为是预期行为、我们仅在 SysConfig 中为 CC26x1、CC26x2和 CC23xx 支持 CAN。
    (实施本身应该仍可用于 CC26x4)。

    这适用于汽车应用吗? 我想问的是、CAN 通常用在汽车中。
    如果是、请注意、我们目前没有适用于 CC26x4的汽车级型号。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它不是汽车产品。

    是否有计划 在 SysConfig 中支持 CC26x4的 CAN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有计划 在 SysConfig 中对 CC26x4提供 CAN 支持?

    现在,不是

    请注意、您仍然可以使用已启用的器件项目(例如 CC26x2)生成类似的代码、然后将生成的代码复制到 CC26x4项目(根据需要调整引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我选择的路线(使用 CC2652)。

    但是、每次 SysConfig 重新生成其配置代码时、都需要进行手动操作(在 GPIO 引脚上)。 这种做法违背了 SysConfig 的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 这是电流限制、我已将该线程传递给开发团队进行考虑。