This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:xx.syscfg 中的器件角色会影响 BLE 的实际功能吗?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1378534/cc2652r-device-role-in-xx-syscfg-will-it-affect-the-actual-function-of-ble

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我基于 SDK 7_41_00_17 simple_peripheral 例程进行开发。  我需要在其中添加一个主从功能、但实际的测试扫描功能不能正常工作。  

我注意到该例程的器件角色

1. 只配置从机的角色。 这是否会影响主机的功能?

2. 如果是,我怎么能改变字符,因为我目前看到的不能修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的咨询。

    您在为主机器件使用什么? 在本示例中、不能按外设的名称更改器件角色、与中央设备的 simple_central 示例类似。 您也可以使用 basic_ble 示例 该示例将允许您控制器件角色。 您还可以利用我们的适用于的 SimpleLink Academy 使用 basic_ble 示例进行的低功耗蓝牙连接(注意:中也提供了此示例 cc13xx_cc26xx SDK)。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要主机扫描设备并与从机建立连接。  我希望确保必须选择器件角色作为中央角色、以便配置扫描功能、即使我已经配置了 GAP_DeviceInit (GAP_PROFILE_PERipheral | GAP_PROFILE_CENTRAL)也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    是、您还需要 在 SysConfig 中为主机将器件角色配置为中央角色并配置扫描参数

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答、我稍后会尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经通过点击"REMOVE ALL"并重新配置 BLE 添加了"外设+中央设备"角色。 现在可以正常使用扫描功能了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新 Ethan!