主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我基于 SDK 7_41_00_17 simple_peripheral 例程进行开发。 我需要在其中添加一个主从功能、但实际的测试扫描功能不能正常工作。
我注意到该例程的器件角色
1. 只配置从机的角色。 这是否会影响主机的功能?
2. 如果是,我怎么能改变字符,因为我目前看到的不能修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ethan:
感谢您的咨询。
您在为主机器件使用什么? 在本示例中、不能按外设的名称更改器件角色、与中央设备的 simple_central 示例类似。 您也可以使用 basic_ble 示例 该示例将允许您控制器件角色。 您还可以利用我们的适用于的 SimpleLink Academy 使用 basic_ble 示例进行的低功耗蓝牙连接(注意:中也提供了此示例 cc13xx_cc26xx SDK)。
如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
此致
Ivan