主题中讨论的其他器件:Z-stack、、、 CC2340R5
工具与软件:
我已经安装了 Setup_Smart 263_V2_v1.10.0 Packet_Sniffer_、在此中、我无法将频道 范围设置为37-39至0-39。 怎么做?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Navami GS、
您是否阅读或参考了使用 Z-Stack 找到的数据包监听器指南? 该指南在开始使用时非常有用(显示将通道更改为16)。
软件包监听器—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK Z-Stack 用户指南7.40.00文档
谢谢!
Alex F
你好、Navami、
BLE 指南中还有一个部分讨论了如何使用数据包监听器:
调试—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.09.00文档
谢谢!
Alex F
你好、Navami GS、
我刚从一位 BLE 团队成员那里发现、数据包监听器的缺点是它无法接收所有的 BLE 数据包、而我们建议 使用具有监听器的 ellisys、如果您要采用该监听器。
您打算读取哪些数据包?
您可以访问哪些配置选项(IE BLE 1Mbps 或其他)?
遗憾的是、您可能需要将应用配置为信道37-39、因为您可能无法将范围更改为0-39 (至少对于 BLE - BLE 1 Mbps - 2402 MHz -频率频带)选项。
谢谢!
Alex F
你好、Navami、
首先、您需要从 TI 网站 此处下载 SmartRF Studio 7。 (SmartRF 8仅适用于部分新器件、因此使用 SmartRF 7)
然后、打开应用程序、并选择 BLE 或 proprf 模式下的 CC2642R 器件(具体取决于要监听的数据包、我们来执行 BLE):

打开(并连接) CC2642R 会话后、您将看到类似如下所示的屏幕、您可以在其中选择 BLE 配置并更改频率!

按"开始"开始接收将填充屏幕下半部分的数据包(还将告诉您数据包错误率/RSSI)。
要在 SmartRF 7上轻松测试、请获取同一电路板的两个、打开器件控制面板的两个实例(每个器件一个)、匹配配置、并将一个器件设置为 RX、将一个器件设置为 TX、然后按"开始"。
谢谢
Alex F
你好、Navami、
您还可以使用 SmartRF Studio 8通过 CC2340R5捕获数据包(SmartRF Studio 8不支持 CC2642R)、并按照之前执行的类似步骤(打开 SmartRF Studio 8、点击器件、然后选择 BLE PHY 并点击"开始")。
如果您有两个 CC2340R5、作为快速测试、您可以在同一工作区中使用两个器件(一个 RX 和一个 TX)(执行 alt + 2)!

谢谢!
Alex F
你好、Navami、
很抱歉耽误你的时间。 如果您能够在此处找到第二个 CC2340R5进行测试、那将会大有帮助! 您还可以参考以下有关测试蓝牙项目的文档:
如何使用蓝牙产品执行射频无线电测试(修订版 A)(TI.com)
然后、"BTool"是用于测试我们的 HCI 命令(应包含在您的 BLE 堆栈下载中)的替代工具。 我们在此处提供了此工具的指南:使用 BTool 进行射频测试—SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack 用户指南3.03.01.00文档;在此处提供了 CC2642R 器件 的指南:使用 BTool 进行射频测试—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.09.00文档。
谢谢!
Alex F
你好、Navami、
有关记录 BLE: 调试—SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack 用户指南3.03.03.01.00文档的详细信息、请访问 SDK
-基本上、如果要监听器件 A 中的数据包、不能同时让器件 A 成为监听器、则需要器件 B 成为监听器、以便从器件 A 中读取数据包
-在从器件 A (CC2340R5)监听数据包的情况下、需要第二个类似/相同的 器件 B (CC2340R5)。
我想知道、发送的每个数据包都有我们从堆栈收到的任何确认吗?
是的、您应该能够读取这些响应事件。 (请阅读 SDK 中关于响应 通用访问配置文件(GAP)的 GATT 部分—SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack 用户指南3.03.03.01.00文档)
谢谢!
Alex F