This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:无法更改 Smart RF Sniffer Agent-v1.10.0中的通道编号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2642R, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1373307/cc2642r-unable-to-change-the-channel-number-in-smart-rf-sniffer-agent-v1-10-0

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:Z-stack、、、 CC2340R5

工具与软件:

我已经安装了 Setup_Smart 263_V2_v1.10.0 Packet_Sniffer_、在此中、我无法将频道 范围设置为37-39至0-39。 怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami GS、

    您是否阅读或参考了使用 Z-Stack 找到的数据包监听器指南? 该指南在开始使用时非常有用(显示将通道更改为16)。  

    软件包监听器—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK Z-Stack 用户指南7.40.00文档

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的答复。

    我想寻找蓝牙、但在文档中提到了 ZigBee。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami、

    BLE 指南中还有一个部分讨论了如何使用数据包监听器:

    调试—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.09.00文档

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    这就是我们参考的文档、在此文档中、我们无法将通道范围从37-39更新/修改为0-39

     .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami GS、

    我刚从一位 BLE 团队成员那里发现、数据包监听器的缺点是它无法接收所有的 BLE 数据包、而我们建议 使用具有监听器的 ellisys、如果您要采用该监听器。  

    您打算读取哪些数据包?

    您可以访问哪些配置选项(IE BLE 1Mbps 或其他)?  

    遗憾的是、您可能需要将应用配置为信道37-39、因为您可能无法将范围更改为0-39 (至少对于 BLE - BLE 1 Mbps - 2402 MHz -频率频带)选项。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您打算读取哪些数据包? -我们想读取广播和数据包。

    您可以访问哪些配置选项(IE BLE 1Mbps 或其他)? -我需要使用这个 BLE- BLE 1Mbps - 2402 MHz -频带

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami、

    我尝试查看是否可以将监听器修改为频道37-39以外的频道、但没有成功、尝试查看这是否属于监听器程序的限制。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的答复。

    如果您有任何解决方案、请告知我们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami、

    我已联系内部团队、看看我们是否可以获得更多信息、以及是否可以获得有关此问题的解决方案、等待他们的回复!

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami、

    内部团队告诉我 :

    监听器代理将首先侦听其中一个广播信道、然后如果收到连接请求、它将按照请求中给出的方式更改信道、从而开始遵循该连接。

    他们还说、如果您只想查看数据包、SmartRF Studio (一种单独的工具)应该也能很好地工作(更易于使用)。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何使用 SmartRF Studio 捕获数据包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami、

    首先、您需要从 TI 网站 此处下载 SmartRF Studio 7。 (SmartRF 8仅适用于部分新器件、因此使用 SmartRF 7)  

    然后、打开应用程序、并选择 BLE 或 proprf 模式下的 CC2642R 器件(具体取决于要监听的数据包、我们来执行 BLE):  

    打开(并连接) CC2642R 会话后、您将看到类似如下所示的屏幕、您可以在其中选择 BLE 配置并更改频率!  

    按"开始"开始接收将填充屏幕下半部分的数据包(还将告诉您数据包错误率/RSSI)。  

    要在 SmartRF 7上轻松测试、请获取同一电路板的两个、打开器件控制面板的两个实例(每个器件一个)、匹配配置、并将一个器件设置为 RX、将一个器件设置为 TX、然后按"开始"。  

    谢谢
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我对此有疑问。 我的实际器件是 CC2340R5、并且我使用 CC2642R 作为监听器。 在这种情况下、我是否需要按照相同的过程从 CC2340R5捕获连续数据?

    我的实际要求是采集 CC2340R5的数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami、

    您还可以使用 SmartRF Studio 8通过 CC2340R5捕获数据包(SmartRF Studio 8不支持 CC2642R)、并按照之前执行的类似步骤(打开 SmartRF Studio 8、点击器件、然后选择 BLE PHY 并点击"开始")。

    如果您有两个 CC2340R5、作为快速测试、您可以在同一工作区中使用两个器件(一个 RX 和一个 TX)(执行 alt + 2)!  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只有一个 CC2340R5。

    我想查看中央(TI 移动应用)和外设(TI EVB)之间的数据流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami、

    很抱歉耽误你的时间。 如果您能够在此处找到第二个 CC2340R5进行测试、那将会大有帮助! 您还可以参考以下有关测试蓝牙项目的文档:  

    如何使用蓝牙产品执行射频无线电测试(修订版 A)(TI.com)

    然后、"BTool"是用于测试我们的 HCI 命令(应包含在您的 BLE 堆栈下载中)的替代工具。 我们在此处提供了此工具的指南:使用 BTool 进行射频测试—SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack 用户指南3.03.01.00文档;在此处提供了 CC2642R 器件 的指南:使用 BTool 进行射频测试—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.09.00文档

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否无法使用一个 CC2340R5采集数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami、  

    虽然可以使用 CC2340R5捕获数据包、但对不可能 相同 器件通过上述工具(同时)捕获自己的数据包。  

    -(设备将被阻止传输数据包或接收/监听数据包,它不能同时进行这两种操作)。  

    您可以尝试通过 CCS 记录数据、但这与我们在此所需的不同。  

    (也许我们可以通过串行/UART 输出数据、以查看可能发生了什么情况?)  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试通过 CCS 记录数据、但这与我们在这里需要的不同-如何做到这一点? 借助此接口、我们可以在中央设备和外设之间捕获数据。

    尝试的 UART -到目前为止、我们正在使用它来打印调试日志。

    我想知道、每个发送的数据包都有从堆栈接收到的任何确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navami、

    有关记录 BLE: 调试—SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack 用户指南3.03.03.01.00文档的详细信息、请访问 SDK

    -基本上、如果要监听器件 A 中的数据包、不能同时让器件 A 成为监听器、则需要器件 B 成为监听器、以便从器件 A 中读取数据包  

    -在从器件 A (CC2340R5)监听数据包的情况下、需要第二个类似/相同的 器件  B (CC2340R5)。  

    我想知道、发送的每个数据包都有我们从堆栈收到的任何确认吗?

    是的、您应该能够读取这些响应事件。 (请阅读 SDK 中关于响应 通用访问配置文件(GAP)的 GATT 部分—SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack 用户指南3.03.03.01.00文档)

    谢谢!
    Alex F