请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
Dears、
- 1.当客户的 CC2340R5正在大规模生产时、需要测试 BLE 物理层参数。 是否有任何方法让 BLE 通过蓝牙无线信令进入不同的测试模式、例如
(a)发射试验:功率、调制、频率、频谱;
b)接收测试:误码率、接收灵敏度... - 应用手册中提到 、在配置测试命令后可以使用 UART、但客户 UART 被占用。 客户希望使用蓝牙命令来配置测试选项。 贵公司的蓝牙协议栈是否有可通过这种方式配置的方法、例如 HCI 命令的蓝牙版本
谢谢。