This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何通过蓝牙命令配置配置配置测试模式?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1382880/cc2340r5-how-to-configure-test-mode-via-bluetooth-command-configuration

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

Dears、

  • 1.当客户的 CC2340R5正在大规模生产时、需要测试 BLE 物理层参数。 是否有任何方法让 BLE 通过蓝牙无线信令进入不同的测试模式、例如
    (a)发射试验:功率、调制、频率、频谱;
    b)接收测试:误码率、接收灵敏度...
  • 应用手册中提到  、在配置测试命令后可以使用 UART、但客户 UART 被占用。 客户希望使用蓝牙命令来配置测试选项。 贵公司的蓝牙协议栈是否有可通过这种方式配置的方法、例如 HCI 命令的蓝牙版本

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon、您好!

    我建议查看以下用户指南章节: 生产测试模式(PTM)。 PTM 允许采用"单芯片"配置的 BLE 应用在外部触发时、通过串行接口暂时公开主机控制接口(HCI)测试命令(例如在上电期间将 GPIO 引脚保持在低电平)。 为了使用最终发布的固件在一条生产线上运行直接测试模式(DTM)命令、这个测试模式使得此器件能够连接至一个蓝牙射频测试仪、同时保持 UART 通用输入输出(GPIO)引脚可供应用在任何其它时间使用。

    此外、您还可以查看 SDK 内的开箱即用示例:" \rtos\LP_EM_CC2340R53\ble5stack\basic_ble_PTM"

    BR、

    David。