请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
您好!
根据芯片组数据表、我们提到 CC2340R52E0RKPR 具有512KB 的闪存和36KB 的 RAM。 我假设默认的 TI BLE 堆栈可能会消耗部分该内存。 用户可以访问的实际闪存和 RAM 大小是多少?
谢谢!
Rahul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
根据芯片组数据表、我们提到 CC2340R52E0RKPR 具有512KB 的闪存和36KB 的 RAM。 我假设默认的 TI BLE 堆栈可能会消耗部分该内存。 用户可以访问的实际闪存和 RAM 大小是多少?
谢谢!
Rahul
尊敬的 Rahul :
用户可访问的确切闪存和 RAM 大小会因 SDK 版本、工程配置(外设、中央器件等)和使用的编译器(IAR 或 TIClang)而异。
然而、在8.10 SDK 中、您预计 有300KB 至355KB 的未使用闪存以及大约23KB 的未使用 RAM、请注意系统从启动时的可用 RAM (堆)和 BLE Stack Init 中减少~9KB
此致、
Tanguy