This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:可用闪存和 RAM

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1384163/cc2340r5-usable-flash-and-ram

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

根据芯片组数据表、我们提到 CC2340R52E0RKPR 具有512KB 的闪存和36KB 的 RAM。 我假设默认的 TI BLE 堆栈可能会消耗部分该内存。 用户可以访问的实际闪存和 RAM 大小是多少?

谢谢!

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul 

    用户可访问的确切闪存和 RAM 大小会因 SDK 版本、工程配置(外设、中央器件等)和使用的编译器(IAR 或 TIClang)而异。

    然而、在8.10 SDK 中、您预计 有300KB 至355KB 的未使用闪存以及大约23KB 的未使用 RAM、请注意系统从启动时的可用 RAM (堆)和 BLE Stack Init 中减少~9KB

    此致、
    Tanguy