This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:基于 BLE 5.2为定制 ESL 应用选择基本工程的指导

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2651R3, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1384892/cc2651r3-guidance-on-selection-of-base-project-for-custom-esl-application-based-on-ble-5-2

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2650、、 CC2340R5

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我们目前正在研究一个电子货架标签(ESL)项目、该项目基于具有 BLE 版本4.2的 CC2650 MCU。

我们计划将我们的项目升级到 BLE 版本5.2、并已为此选择了 CC2651R3 MCU。

我们正在寻找您的指导、以便从提供的 TI 示例中选择合适的基本项目、从而在 BLE 5.2版上开发我们的定制 ESL 应用。

应包含示例项目:

  1. OAD (无线下载)更新支持 :基础项目应支持 OAD 以供将来更新。
  2. 多角色能力 :该项目应支持多个角色,以满足我们的应用需求。

您能为我们的需求推荐最合适的基础项目吗? 此外、如果在此迁移期间有任何具体的注意事项或最佳实践、我们将非常感谢您的建议。

您将找到示例工程以供参考。

感谢您的帮助。

此致、

Rajnish Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    首先、如果尚未考虑使用成本优化型 CC2340R5器件来设计应用、我建议您也考虑使用该器件。 我想它可以帮助您降低系统成本。 CC2340R5器件支持多角色和 OAD。  

    其次、假设您正在使用 CC2651R3、我建议从多角色示例开始、并按照以下 SimpleLink Academy 实验(任务1–将片外 OAD 添加到多角色)中所述启用 OAD。
    请注意、由于闪存大小限制、在 CC2651R3上很可能无法实现片上 OAD。

    我希望这将有所帮助、

    此致、