工具与软件:
您好!
我目前使用具有 RPA (具有公共 ID 的 RPA)地址类型的两个旧广播、现在两个广播都具有相同的地址、是否可以使其广播地址不同并且都是 RPA (具有公共 ID 的 RPA)类型地址。
SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我目前使用具有 RPA (具有公共 ID 的 RPA)地址类型的两个旧广播、现在两个广播都具有相同的地址、是否可以使其广播地址不同并且都是 RPA (具有公共 ID 的 RPA)类型地址。
SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
您好!
可以将 GapAdv_setParam()函数与 GAP_ADV_PARAM_OWN_ADDRESS_TYPE 参数一起使用。
我希望这对您有所帮助、
Tanguy
您好!
请原谅我的困惑、如果我理解正确、您想广播两个不同的私人地址、对吗?
是、
我开发的产品需要支持两组协议:协议1:这是专有协议、要求在广播数据中包含供应商定义的内容;协议2:这是 CCC3.0协议、根据规范、它不在广播中包含任何数据、仅包括地址、这可能是出于安全原因。 因此、我创建了两个广播:广播1包含数据、而广播2不包含数据。 我希望他们能够广播不同的私有地址、否则可能不符合 CCC3.0的要求。