This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何将两组广播配置为具有不同的地址?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1385568/cc2642r-how-do-i-configure-two-sets-of-broadcasts-to-have-different-addresses

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

我目前使用具有 RPA (具有公共 ID 的 RPA)地址类型的两个旧广播、现在两个广播都具有相同的地址、是否可以使其广播地址不同并且都是 RPA (具有公共 ID 的 RPA)类型地址。

SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将 GapAdv_setParam()函数与  GAP_ADV_PARAM_OWN_ADDRESS_TYPE 参数一起使用。

    我希望这对您有所帮助、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种方法需要配置不同的地址类型、例如、第一个广播地址类型是 ADDRMODE_RP_WITH_PUBLIC_ID、第二个广播地址类型是 ADDRMODE_PUBLIC。 但我需要两个广播的地址类型都是 ADDRMODE_RP_with_public_ID。 两个广播有效载荷中的"广播器地址"是不同的。 这一功能能否实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起,如果我理解正确,你想广播两个不同的私人地址,对吗?

    您能否提供有关用例的更多详细信息? 因为我不确定这一功能是否能够实现。

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请原谅我的困惑、如果我理解正确、您想广播两个不同的私人地址、对吗?

    是、

    我开发的产品需要支持两组协议:协议1:这是专有协议、要求在广播数据中包含供应商定义的内容;协议2:这是 CCC3.0协议、根据规范、它不在广播中包含任何数据、仅包括地址、这可能是出于安全原因。 因此、我创建了两个广播:广播1包含数据、而广播2不包含数据。 我希望他们能够广播不同的私有地址、否则可能不符合 CCC3.0的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wengrli、

    下周早些时候、我会邀请我的团队成员来解答您的问题。  

    您能帮助我理解几点吗? 如果您使用的是公共地址一个广告,而 RPA 在另一个,这不是否定了在您的应用程序中拥有隐私的好处,并最终公开您的设备的地址,应该是保密的根据 CCC 协议?  

    请帮助我理解广播的目的、以及为何必须是公开广播。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的应用程序不使用公共地址、两个广播都应使用 RPA 地址。 我只希望这两条广播线具有不同的地址值、这样就没人知道它们是同一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wengrli,

    我们的器件不支持此操作。