请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 UNIFLASH工具与软件:
您好!
我使用 CC2340、并且想使用芯片的唯一 MAC 地址。
如何做到这一点?
我是否 需要添加代码或是否可以使用配置文件?
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Thierry:
可以在 SysConfig 的 General Configuration 选项卡下将 Address Mode 设置为"Public Address"。

如 《调试指南》中所述、您还可以使用 UniFlash 读取 Mac 地址。 有关详细信息、请查看用户指南的在 BLE5-Stack 应用中使用器件地址部分。
我希望这对您有所帮助、
Tanguy