This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用芯片唯一 MAC 地址

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1387388/cc2340r5-how-use-chip-unique-mac-address

主题中讨论的其他器件:SysConfigUNIFLASH

工具与软件:

您好!

我使用 CC2340、并且想使用芯片的唯一 MAC 地址。

如何做到这一点?

我是否 需要添加代码或是否可以使用配置文件?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thierry:

    可以在 SysConfig 的 General Configuration 选项卡下将 Address Mode 设置为"Public Address"。

    《调试指南》中所述、您还可以使用 UniFlash 读取 Mac 地址。 有关详细信息、请查看用户指南的在 BLE5-Stack 应用中使用器件地址部分。

    我希望这对您有所帮助、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    好的。 我理解、它起作用了。

    现在、在我的应用中、我想设置公共地址、但强制使用2位 MSB 来指示随机地址。 我想我必须在代码中动态执行吗? 但如何呢?

    感谢您的支持。

    Thierry