This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA:BLE 4.2的 QDID

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1385470/cc2650moda-cc2650moda-qdid-of-ble-4-2

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

工具与软件:

我们过去已经开发过带有 BLE4.2的 CC2650MODA。

目前、列表中只有 v5.1或 v5.0核心规范。

  我们应参考以下最终产品清单的哪个 QDID?

如果我指的是错误的列表、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。  
    您指的是正确的文档- 可以通过访问 https://ti.com/ble-qualification 找到此应用手册的最新版本 

    要引用的 QDID 取决于所需的蓝牙角色和使用的堆栈版本。  

    您刚才提到、您的设计仅利用蓝牙4.2功能。 您仍然可以参考蓝牙5.0和5.1规范的 QDID。  

    我希望这可以澄清您的问题。 如果需要进一步的帮助、请告诉我。  
    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我来问您一些其他问题。

    CC2650I 理解以下内容、正确吗?

    μ・MODA 被认证为 BLE5.0或5.1产品、 但使用的协议和功能是 BLE4.2的协议和功能。

      因此、我 仍然可以参考蓝牙5.0和5.1的 QDID

    我们仅使用外设角色- BLE 堆栈版本为 V2.2.2

    在这种情况下、正确的理解是我可以参考176850的 QDID?

    将 BLE Stack 版本设置为高达2.2.6 (或2.2.7)并参考180401的 UDID 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您完全正确

    - CC2650MODA 被认证为低功耗蓝牙5.0或5.1产品, 但使用的协议和功能是 BLE4.2的

    - QDID 176850推荐在 BLE-STACK V2.2.2使用外设时使用

    - 建议使用 BLE-STACK 版本 V2.2.6或2.2.7时使用 QDID 180401

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复

    问题已经解决。

    仅供参考、是否有任何计划要获取将于2024年开始的 QPRD v3再认证?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好极了、感谢您的确认。

    我们讨论的所有 QDID 都与 QPRD v3兼容。 应用手册很快将更新以提及此内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时回复。

    非常有帮助。

    我正在等待应用手册的更新。