This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:监控信号异常增强

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1390292/cc2340r5-the-monitoring-signal-is-abnormally-enhanced

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

软件环境:一个 cc2642R1F (SDK 4.30.0.54)作为外设作为主节点、两个 cc2340R5 (SDK 7.20.0.04)作为监控器作为从节点

问题:当手机连接到主节点时、上传主节点和从节点的 RSSI。 在车辆 环境中 、从节点的 RSSI 信号在一定距离处会随机增加

在测试环境中稳定出现的方法:其中一个节点放置在铁盒中、用于实现信号屏蔽

测试结果:

1.没有节点进入铁盒

 在面积 A (大约1m)中、主 RSSI:0x32 左节点:0x2E 右节点:0x36

 在区域 B (大约6m)中、主 RSSI:0x5E 左节点:0x57右节点:0x53

 所有节点正常

2、左节点进入铁盒

  在面积 A (大约1m)中、主 RSSI:0x35 左节点:0x4D 右节点:0x31

 在区域 B (约6m)中、主 RSSI:0x58左节点:0x4C 右节点:0x4C

 在区域 A 中、左侧节点 RSSI 信号较弱、正常、但在区域 B 中、左侧节点 RSSI 信号较强、而右侧节点则不正常

右侧节点进入铁盒

  在面积 A (大约1m)中、主 RSSI:0x34 左节点:0x35右节点:0x48

 在区域 B (大约6m)中、主 RSSI:0x58左节点:0x4E 右节点:0x45

 在区域 A 中、右侧节点 RSSI 信号较弱、正常、但在区域 B 中、右侧节点 RSSI 信号较强、而左侧节点则不正常

上述测试数据来自平均值、实际位置会有少量波动、差异不大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanxy、

    能否提供有关测试设置的更多详细信息? 我想图表可以帮助我了解您的测试设置和用例。

    如果我正确理解了、您就有四款器件、一款手机、一款 CC2642R1F 和两款 CC2340R5。

    您是在运行自定义软件还是其中一个示例应用?  

    您如何读取 RSSI? 哪些设备正在报告报告?

    谢谢!

    周杰