Thread 中讨论的其他器件: CC2640R2F
工具与软件:
Clement、您好!
希望您还记得我们之前的对话。 我们仍看到中央设备(Android 平板电脑)在执行某些操作后无法连接的行为
并且需要选项卡复位/飞行模式开/关才能恢复。 我们之前已经修复了 MDM 设备以切换飞行模式、但核心问题仍然存在。
请求你去抛出 Android 日志和建议的修复。 我们通过重复的连接/断开操作进行测试。
我在日志中注意到此行 [info:GATT_ATTR.cc (338)] GATT_CONNECT_CBACK:删除不受信任的客户端状态、bda=84:72:93:3c:61:32