This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BLE CENTRAL 在某些连接后不会连接到 CC2340R5、需要重新启动中央器件以进行恢复

Guru**** 2620235 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1387278/cc2340r5-ble-central-doesn-t-connect-to-cc2340r5-after-some-connections-requires-central-device-restart-for-recovery

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件: CC2640R2F

工具与软件:

Clement、您好!

希望您还记得我们之前的对话。 我们仍看到中央设备(Android 平板电脑)在执行某些操作后无法连接的行为

并且需要选项卡复位/飞行模式开/关才能恢复。 我们之前已经修复了 MDM 设备以切换飞行模式、但核心问题仍然存在。

请求你去抛出 Android 日志和建议的修复。 我们通过重复的连接/断开操作进行测试。

我在日志中注意到此行 [info:GATT_ATTR.cc (338)] GATT_CONNECT_CBACK:删除不受信任的客户端状态、bda=84:72:93:3c:61:32

e2e.ti.com/.../ble-android-log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我记得我们的讨论:)

    在继续之前、我想请您指定您正在使用的 SDK 版本吗? 我强烈建议使用最新的 SDK (8.10.01.02、截至目前)、网址为 https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用中  7.40.00.64.您上次推荐的一个。 您是否建议我升级 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 8.10.01.02中引入了一些重要的错误修复、因此建议使用此 SDK。 最后、我不确定问题是否直接由 SDK 版本引起、但最好还是确保使用最新版本。

    在日志的详细信息中,它让我想到 Android 13的一个问题-现在应该修复。 下面是讨论类似问题的几个链接: https://github.com/NordicSemiconductor/Android-BLE-Library/issues/478
    在进一步调试之前,我建议检查问题是否重现与运行其他版本的操作系统的其他 Android 设备。 您还可以考虑使用某些 iOS 设备运行测试(如果可行)。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我您的进度。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我确实发现这个链接和问题似乎与我们目前经历的很长时间完全相同。 之前我们在 Android 13三星平板电脑中确实看到了这个问题,引入了切换 FM 开/关的变通办法,但现在在联想 Android 12中再次看到相同的问题。 我分享的日志是从测试使用联想平板在 Android 12。 那么、我认为我们的 SDK 中没有什么内容?之前好像问题只发生在 CC2340R5器件上、而不是在 CC2640R2F 器件上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些其他详细信息。

    最好确认 CC2640R2F 器件是否出现问题。

    此外,尝试在非 Android 设备上重现。

    为了您的信息,我发现了一个额外的 论坛条目 提到了 Android 12上的问题-他们提到了连接数据在手机上被删除的可能性,也许值得一试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动而关闭此主题帖。

    如果需要进一步的支持、请打开新的主题帖、因为我即将在办公室内工作更长时间。

    感谢您的理解。

    此致、