This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:##39;完全不起作用##39;使用 CCS 12.7和 CC2540R2示例项目安装时、执行此操作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1392757/launchxl-cc2640r2-does-not-work-at-all-problem-with-ccs-12-7-and-cc2540r2-sample-project-installation

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:CC2640

工具与软件:

嗯、在最新的 CCS12.7的全新在线安装后安装任何示例工程、给出了不能安装示例文件的原因。

我觉得所有依赖项都已安装。

搜索更新会显示未找到更新的消息。

我需要快速工作、只需在新项目中介绍 Simplelink 产品即可!

此外、我不明白为什么我不能选择 CCS 论坛以选择此形式的器件、因为这似乎是唯一的 CCS 问题

e2e.ti.com/.../last_2D00_install_2D00_intention.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ralph Deffke、

    仅需确认、您安装了一个名为"ti"的本地文件夹、并且此文件夹中安装的 SDK 正确无误(参考映像、与 CCS 分开):

    我们可以尝试使用 CCS Theia 作为 CCS 的替代方案:

    CCSTUDIO-THEIA IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 c:\ti\ccs1271、CCS 安装程序会自动执行此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是我可以导入旧的 CCS 项目吗、例如从 THEIA 风格 IDE 中的 CCS5导入?

    为什么这么快转到另一种技术?

    我还有一个问题、那就是我从哪个位置安装 TI 产品很重要? 我观察到我在欧洲的 Starlink 上、无论我是谁、我的 Starlink 天线位于西班牙、我的位置都在全球各地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    SDK 的下载位置是:

    C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03  

    "你以为你赢了吗? 如果未能在此处下载 CC2640R2F 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)  

    CCS Theia 是 CCS 的替代选择、因为你已经重新下载 CCS、我认为这可能值得一试。  

    该位置将告诉我 SDK 是否已正确下载、如果工程已正确导入、您通常可以打开 CCS、导入工程、导航至 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_0、然后找到示例并将其导入。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、是的、我有翻译资料、您可能已经注意到 CCS 确认我在我的屏幕截图中包含了这一资料

    这是我的文件夹

    那么、我还可以通过其他方式下载示例工程吗?

    CCS Resource Explorer 认为我没有 SDK 的原因是什么?

    我重新安装了 CS 两次、第二次没有下载 CC2640的 SDK、因此打算安装示例工程 CCS、在出现提示 SDK 不可用的消息后、安装了所需的 SDK 和海峡。

    我是否应该在管理员模式下安装 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    您能否向我确认您能够执行以下操作:  

    1.打开新的 CCS 工作区、点击  Import project。  

    2.导入窗口打开后、点击"browse"、找到本地安装的 SDK、然后找到一个示例、在本例中为空项目。  

    3.选择文件夹后,您会看到发现的项目弹出,然后点击"完成"。  

    4.您现在应该看到项目已导入工作区。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的尝试、但请给我一个解决方案! 我引用了此项目基于与 CCS5一起开发的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、我发现了这个问题、我没有安装正确的处理器/芯片系列。 对于 CC2640、它是无线 MCU。 看起来 MSP430 BT MCU 也安装了 SDK。 它确实是它存在的原因、但 Simplelink 系列未在 CCS 中注册。

    我希望得到比我们所看到的更精确的错误消息。

    感谢您的努力