This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在断开连接之前自动向中心器件发送超时消息

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1393958/cc2340r5-automatically-send-a-timeout-message-to-central-device-before-disconnecting

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的专家:

您好!

我们将 CC2340R5与 SDK 版本8.10.01.02一起使用。 我们的应用基于数据流示例代码、我们基本上使用 BLE UART 服务来实现与终端设备的透明 UART 通信。

根据客户端要求、我们必须实施基于计时器的连接、因此一旦输入 PASSKEY 并建立与 BLE 器件的连接、计时器就会启动、 如果没有通过 UART 观察到任何活动、则 SOC 将通过软件断开。 在断开连接之前、客户端需要在中央设备上显示"超时消息"(*假设与中央设备的连接仍然存在)。  

我们的计时器正在工作、但当我们调用时  dsp_sendData () 应用程序残桩。 有什么更好的方法可以做到这一点吗?

我们需要软件控制的连接终止例程/功能、该功能可以顺利发送超时消息并在1秒后断开、以便用户可以在消息消失之前读取它。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、此致、

Harinder Singh