工具与软件:
尊敬的专家:
您好!
我们将 CC2340R5与 SDK 版本8.10.01.02一起使用。 我们的应用基于数据流示例代码、我们基本上使用 BLE UART 服务来实现与终端设备的透明 UART 通信。
根据客户端要求、我们必须实施基于计时器的连接、因此一旦输入 PASSKEY 并建立与 BLE 器件的连接、计时器就会启动、 如果没有通过 UART 观察到任何活动、则 SOC 将通过软件断开。 在断开连接之前、客户端需要在中央设备上显示"超时消息"(*假设与中央设备的连接仍然存在)。
我们的计时器正在工作、但当我们调用时 dsp_sendData () 应用程序残桩。 有什么更好的方法可以做到这一点吗?
我们需要软件控制的连接终止例程/功能、该功能可以顺利发送超时消息并在1秒后断开、以便用户可以在消息消失之前读取它。
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢、此致、
Harinder Singh