This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:低功耗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1388708/cc2340r5-low-power-consumption

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

工具与软件:

您好!

我编译并加载了"basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang"项目。

我断开了调试器、并 为电路板提供了外部电源。

我测量到50 µA 附近的电流。

我的目标是达到消耗< 1µA 且每8秒定期唤醒一次

我该怎么做?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thierry:  

    感谢您的咨询。 请帮助我回答以下问题、以便进一步帮助您。

    1.该项目的应用是什么?

    2.我们有一个指南 低功耗蓝牙

    3.您是否在使用 launchpad、如果是、我们会提供 具有 Energy Trace 的 XSD110调试器或定制电路板?  

    4.您运行的 SDK 版本是什么?  

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    1 -我在  TI 提供的 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 工程上测量了电流。  我  从调试器上断开了电路板的连接,并使用电流表连接了一个外部电源:

    在广播周期为100ms 时、平均电流为 I # 35 µA

    在广播周期为1000ms 时、平均电流为 I # 4 µA

    我禁用显示模块、 平均电流为 I # 3.5 µA

    这似乎是正确的。

    我想添加一个每8秒定期唤醒的功能。 最简单的解决方案是什么?

    2 -谢谢。 我正在读取它。

    3 - 谢谢、我使用了它、但测量结果 不同(1.3mA 而不是3.5µA)

    4 -我使用: simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theirry:

    你可以从这个开始  添加了示例  然后添加一个供应用使用的计时器。  

    -您能应用这些步骤以降低功耗吗?  

    -当您使用能量追踪进行测量时,您是否拔下了 LED 中的跳线? 否则、您能否再次尝试测量电流并查看得到的结果、为了获得更直观的效果、请单击"Current"选项卡以查看图表。  

     此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    很遗憾、您的回答太晚了。 我将在9月份进行该项目的工作。

    谢谢。

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thierry:

    很抱歉响应延迟。 在处理项目时、您可以再次回复此主题。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    最后、今天上午、我就这一问题开展了工作。

    我使用了  basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 工程、并每8秒添加一次周期性 wakeuo、以在8ms 内使 LED 闪烁。

    我移除了 LED 的跳线,如您在这张图片上看到的:

    我在调试器上启动软件,我观察到广播:

    我 已启动 EnergyTrace 并等待76秒 电流测量平均值= 1.2868 mA

    我已断开 调试器的连接、并且为评估板提供3、3V 的外部电源。  电流测量平均值= 18µA

    您如何解释 EnergyTrace 和我的放大器电表之间的测量差异?

    感谢您的支持。

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Theiry、  

    Energy Tracer 是一个内置的工具、 它提供准确的模拟电能测量、以确定您的应用的能耗分析。  主要用于快速测试、并显示数字和图形数据。 能量跟踪器测量一段时间内的能耗、电流表测量流经电路的电流。

    此致、

    Ivan