Thread 中讨论的其他器件: ENERGYTRACE
工具与软件:
您好!
我编译并加载了"basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang"项目。
我断开了调试器、并 为电路板提供了外部电源。
我测量到50 µA 附近的电流。
我的目标是达到消耗< 1µA 且每8秒定期唤醒一次
我该怎么做?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我编译并加载了"basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang"项目。
我断开了调试器、并 为电路板提供了外部电源。
我测量到50 µA 附近的电流。
我的目标是达到消耗< 1µA 且每8秒定期唤醒一次
我该怎么做?
谢谢
尊敬的 Thierry:
感谢您的咨询。 请帮助我回答以下问题、以便进一步帮助您。
1.该项目的应用是什么?
2.我们有一个指南 低功耗蓝牙
3.您是否在使用 launchpad、如果是、我们会提供 具有 Energy Trace 的 XSD110调试器或定制电路板?
4.您运行的 SDK 版本是什么?
此致
Ivan
伊凡、您好!
1 -我在 TI 提供的 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 工程上测量了电流。 我 从调试器上断开了电路板的连接,并使用电流表连接了一个外部电源:
在广播周期为100ms 时、平均电流为 I # 35 µA
在广播周期为1000ms 时、平均电流为 I # 4 µA
我禁用显示模块、 平均电流为 I # 3.5 µA
这似乎是正确的。
我想添加一个每8秒定期唤醒的功能。 最简单的解决方案是什么?
2 -谢谢。 我正在读取它。
3 - 谢谢、我使用了它、但测量结果 不同(1.3mA 而不是3.5µA)

4 -我使用: simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02
感谢您的支持。
伊凡、您好!
最后、今天上午、我就这一问题开展了工作。
我使用了 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 工程、并每8秒添加一次周期性 wakeuo、以在8ms 内使 LED 闪烁。
我移除了 LED 的跳线,如您在这张图片上看到的:

我在调试器上启动软件,我观察到广播:

我 已启动 EnergyTrace 并等待76秒 电流测量平均值= 1.2868 mA

我已断开 调试器的连接、并且为评估板提供3、3V 的外部电源。 电流测量平均值= 18µA

您如何解释 EnergyTrace 和我的放大器电表之间的测量差异?
感谢您的支持。
Thierry