This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:由于特定的引脚影响、无法复位

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1391814/cc2340r5-unable-to-reset-due-to-certain-pin-impact

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我们使用 DIO21作为 ADC、如下所示。


由于该引脚的影响、无法进行复位。 此引脚电平不能保持在0V。 为什么 DIO21究竟会影响引导?
TRM 中没有确切说明。

在独立应用程序(basic_ble 示例)中、如果 SysConfig 的引导加载程序配置更改为"禁止使用任何引导加载程序"、则可以在不影响 DIO21的情况下进行复位。

但是、如果使用 TI 提供的 MCU 引导、它将再次受到 DIO21的影响。
最后、DIO21应该在系统启动时保持在0V 还是应该断开?
使用 MCU 引导映像时、是否有办法在未修改硬件的情况下不进入 FCFG 引导加载程序?

谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说 PIN 电平无法保持在0V 时、您是说当 CC2340电源为0时 DIO21上有电压吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 FI、

    DIO21 用作 ADC 输入引脚。 因此、当 MCU 启动时、该引脚不能为0V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    正在等待您的帮助。

    谢谢