请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的专家:
我们使用 DIO21作为 ADC、如下所示。

由于该引脚的影响、无法进行复位。 此引脚电平不能保持在0V。 为什么 DIO21究竟会影响引导?
TRM 中没有确切说明。
在独立应用程序(basic_ble 示例)中、如果 SysConfig 的引导加载程序配置更改为"禁止使用任何引导加载程序"、则可以在不影响 DIO21的情况下进行复位。
但是、如果使用 TI 提供的 MCU 引导、它将再次受到 DIO21的影响。
最后、DIO21应该在系统启动时保持在0V 还是应该断开?
使用 MCU 引导映像时、是否有办法在未修改硬件的情况下不进入 FCFG 引导加载程序?
谢谢
此致、