请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
CC2340R5-Q1的匹配晶体振荡器有哪些要求? 比如精度、驱动等级、ESR、绝缘电阻等
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
CC2340R5-Q1的匹配晶体振荡器有哪些要求? 比如精度、驱动等级、ESR、绝缘电阻等
谢谢!
您好!
为了确保晶体与器件匹配良好、我们应检查许多事项。 大多数情况下、我们应该遵循汽车应用要求。
从数据表中可以看出、一些重要的特性如下:
1.频率容差(温度、老化等)=在-40°C 至125°C 温度范围内(汽车用温度范围)、最大容差应在+_ 50ppm 左右或更小
2.建议 Rn 为 ESR 的10倍左右(针对启动裕度)。
ESR 通常为10欧姆至60欧姆。
4.驱动水平通常/通常约为10uW。
5.对于此元件、如果要使用内部电容器阵列、 建议负载电容约为7pF 至8pF、因为内部电容器阵列的负载电容限制在约3pF 至约10pF 之间。
非常感谢!
此致、
羊绒
您好!
请参阅我们的晶体选择指南。 第6节中列出了推荐晶体。
https://www.ti.com/lit/an/swra495k/swra495k.pdf?ts = 1723116468104
非常感谢!
此致、
羊绒